Funciones de bucle cerrado

 

Descripción general

En esta sección se describe la familia de funciones de bucle cerrado.

Contenido de esta parte

Esta parte contiene los siguientes capítulos:

oFB_2points: Bucle cerrado para el elemento de transferencia de dos puntos

oFB_3points: bucle cerrado para el elemento de transferencia de tres puntos

oFB_3points_Ext: Ampliación de bucles cerrados para el elemento de transferencia de tres puntos

oFB_P: Bucle de control con algoritmo sólo proporcional

oFB_PI: Control de proceso proporcional y de integración

oFB_PID: Control del proceso de funcionamiento en modalidad manual

oFB_PI_PID: Bucle de control PI_PID en cascada