DWORD_AS_WORD: División de la palabra doble en dos palabras

 

Bloque de funciones DWORD_AS_WORD

Diagrama de pines

En esta figura se muestra el diagrama de pines del bloque de funciones DWORD_AS_WORD:

G-SG-0030348.3.gif-high.gif

 

 

Descripción funcional

El bloque de funciones DWORD_AS_WORD convierte un valor de entrada del tipo de datos DWORD a salidas inferiores y superiores de tipo WORD.

La palabra doble de entrada de i_dwIput se divide en dos palabras, la palabra superior q_wHigh y la palabra inferior q_wLow.

Descripción de pines de entrada

En esta tabla se describen los pines de entrada del bloque de funciones DWORD_AS_WORD:

Entrada

Tipo de datos

Descripción

i_dwIput

DWORD

Valor de entrada

Rango: 0...4294967295

Descripción de pines de salida

En esta tabla se describen los pines de salida del bloque de funciones DWORD_AS_WORD:

Salida

Tipo de datos

Descripción

q_wLow

WORD

Valor de salida de la palabra inferior

Rango: 0...65535

q_wHigh

WORD

Valor de salida de la palabra superior

Rango: 0...65535