Fahrenheit_TO_Celsius: Conversión de Fahrenheit a Celsius
En esta figura se muestra el diagrama de pines de la función Fahrenheit_TO_Celsius:
La función Fahrenheit_TO_Celsius convierte la temperatura de grados Fahrenheit a Celsius.
Use Celsius_TO_Fahrenheit para el proceso inverso.
Fórmula: T_Celcius = [(T_Fahrenheit - 32) / 1,8]
Descripción de pines de entrada
En esta tabla se describen los pines de entrada de la función Fahrenheit_TO_Celsius:
|
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
i_rIput |
REAL |
Valor de entrada en grados Fahrenheit Rango: ±3,4e+38 |
Descripción de pines de salida
En esta tabla se describe la salida de la función Fahrenheit_TO_Celsius:
|
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
Fahrenheit_TO_Celcius |
REAL |
Valor de salida en grados Celsius Rango: ±1,89e+38 |