Kelvin_TO_Celsius: Conversión de Kelvin a Celsius
Bloque de funciones Kelvin_TO_Celsius
En esta figura se muestra el diagrama de pines del bloque de funciones Kelvin_TO_Celsius:
El bloque de funciones Kelvin_TO_Celsius convierte el valor de la unidad Kelvin del tipo REAL a la unidad Celsius. El resultado es un número REAL.
El pin i_rIput se usa para introducir Kelvin.
El pin q_rOput devuelve el valor Celsius equivalente en el tipo de datos REAL.
Fórmula: Celsius = Kelvin – 273,15
El pin q_xErr de tipo BOOL pasa a ser TRUE si se introduce un valor de Kelvin no válido (es decir, < 0) en el pin i_rIput y el pin q_rOput devuelve –273,15, porque el valor Celsius equivalente para el valor Kelvin mínimo es –273,15.
Este pin de error detectado se restablece a una entrada válida.
Descripción de pines de entrada
En esta tabla se describen los pines de entrada del bloque de funciones Kelvin_TO_Celsius:
|
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
i_rIput |
REAL |
Valor de la entrada en Kelvin Rango: 0...3,4e+38 |
Descripción de pines de salida
En esta tabla se describen los pines de salida del bloque de funciones Kelvin_TO_Celsius:
|
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
q_xErr |
BOOL |
Verdadero: Entrada no válida FALSE: Entrada válida |
|
q_rOput |
REAL |
Valor de salida en grados Celsius Rango: -273.15...3,4e+38 |
La entrada de i_rIput no puede establecerse en menos de 0, porque teóricamente el valor Kelvin no puede ser inferior a 0.