En esta sección se describe la familia de funciones matemáticas.
Esta parte contiene los siguientes capítulos:
oAnalysis: Cálculo de valores integrales y de diferencial
oFrequency_Multiplier: Implementación de 32 señales alternas
oFrequency_Output: Implementación de una frecuencia
oNormalizer_With_Limiter: Escalado de la entrada máxima y mínima
oONE_SEC_PULSE: Suministro de pulsos cada segundo
oQuantizer: Digitalización del valor de entrada para el intervalo
oSignal_Saturation: Limitación de saturación superior e inferior
oSignal_Statistics: Calculo del máximo, el mínimo, el promedio y la varianza
oCheck_Divisor: Comprobación de la condición de división por cero