Period_TO_Frequency: Cálculo de la frecuencia de un tiempo dado

 

Función Period_TO_Frequency

Diagrama de pines

En esta figura se muestra el diagrama de pines de la función Period_TO_Frequency:

G-SG-0030393.3.gif-high.gif

 

 

Descripción funcional

La función Period_TO_Frequency convierte el tiempo de tipo TIME en frecuencia (hercios). Este resultado es un número REAL.

Esta función calcula la frecuencia de un determinado período. El tiempo se establece el pin i_rIput en el formato de datos TIME. El valor de frecuencia equivalente se devuelve en el pin Period_TO_Frequency en el formato de datos REAL.

Frecuencia = 1 / Período

Descripción de pines de entrada

En esta tabla se describen los pines de entrada de la función Period_TO_Frequency:

Entrada

Tipo de datos

Descripción

i_tIput

TIME

Valor de tiempo de entrada

Rango: 0...4294967295 ms

NOTA: Si la entrada no está dentro del rango anterior, la salida será cero.

Descripción de pines de salida

En esta tabla se describen los pines de salida de la función Period_TO_Frequency:

Salida

Tipo de datos

Descripción

Period_TO_Frequency

REAL

Frecuencia equivalente de la entrada de tiempo

Rango: De 0 a 1.000 Hz