TestBit: Comprobación de un bit

 

Función TestBit

Diagrama de pines

En esta figura se muestra el diagrama de pines de la función TestBit

G-SG-0030285.3.gif-high.gif

 

 

Descripción funcional

La función TestBit comprueba un bit especificado por el bit en la entrada DWORD dada. Los bits se cuentan de bajo a alto, empezando por 0.

La salida se muestra el estado de la presencia de bits en esa posición especificada. El rango válido es de 0 a 31.

Descripción de pines de entrada

En esta tabla se describen los pines de entrada de la función TestBit:

Entrada

Tipo de datos

Descripción

i_dwIput

DWORD

Valor de entrada

Rango: 0...4294967295

i_iPos

INT

Rango de bits

Rango: 0...31

Descripción de pines de salida

En esta tabla se describen los pines de salida de la función TestBit:

Salida

Tipo de datos

Descripción

TestBit

BOOL

El resultado es True o False

Limitaciones

Si la entrada i_iPos no está dentro del rango válido, la entrada se interpretará en la modalidad de módulo.

Ejemplo de uso

G-SG-0030286.1.gif-high.gif

 

 

En esta figura se muestra un ejemplo de la función TestBit

G-SG-0030287.2.gif-high.gif