WORD_AS_DWORD: Desplazamiento de la palabras más alta y adición de la palabra más baja
Bloque de funciones WORD_AS_DWORD
En esta figura se muestra el diagrama de pines del bloque de funciones WORD_AS_DWORD:
El bloque de funciones WORD_AS_DWORD mezcla dos valores de entrada del tipo de datos WORD en una sola salida de tipo DWORD.
La entrada de la palabra superior i_wHigh se desplaza a la izquierda 4 cuartetos y agrega la entrada de la palabra inferior i_wLow para obtener una salida Dword q_dwOput.
Descripción de pines de entrada
En esta tabla se describen los pines de entrada del bloque de funciones WORD_AS_DWORD:
|
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
i_wLow |
WORD |
Valor de entrada de la palabra inferior Rango: de 0 a 65.535 |
|
i_wHigh |
WORD |
Valor de entrada de la palabra superior Rango: de 0 a 65.535 |
Descripción de pines de salida
En esta tabla se describen los pines de salida del bloque de funciones WORD_AS_DWORD:
|
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
q_dwOput |
DWORD |
Valor Dword de salida Rango: de 0 a 4.294.967.295 |