La lista de parámetros globales (GPL) contiene los parámetros globales de la biblioteca TcpUdpCommunication. Los parámetros se pueden editar en la ventana de información de la biblioteca del Administrador de bibliotecas.
Variable |
Tipo de datos |
Valor |
Descripción |
---|---|---|---|
Gc_uiTCPServerMaxConnections |
UINT |
30 |
Máximo total de conexiones que gestiona una instancia de FB_TCPServer/FB_TCPServer2. |
Gc_uiTCPServerMaxBacklog |
UINT |
5 |
Número máximo de conexiones entrantes (todavía no aceptadas) que gestiona una instancia de FB_TCPServer/FB_TCPServer2. |
Gc_udiTCPServerMaxSendToAllSize |
UDINT |
2000 |
Número máximo de bytes que se va a enviar mediante el método SendToAll. |
Gc_uiSocketManagementListSize |
UINT |
200 |
Máximo total de sockets que admite la biblioteca (suma de sockets UDP, de cliente TCP y de servidor TCP). |
Gc_uiDnsBufferSize |
UINT |
512 |
Tamaño (en bytes) del búfer de envío y recepción utilizado por FB_DnsClient. NOTA: Al reducir el valor predeterminado se puede generar el mensaje de error ET_Result.BufferSizeTooSmall. |
Gc_timDnsTimeOut |
TIME |
T#10s |
Timeout de espera de respuesta del Servidor DNS. |
Gc_uiDnsNumberOfIPs |
UINT |
1 |
Número de direcciones IP devueltas por el Servidor DNS. |