Lista de variables globales

 

Lista de variables globales (GVL)

Descripción general

Tipo:

Variables globales

Disponible desde:

V1.0.0.0

Descripción

La lista de variables globales contiene las variables globales de la biblioteca.

Variables globales

Variable

Tipo de datos

Valor predeterminado

Descripción

Gc_xOnlineChangeAllowed

BOOL

FALSE

Si se establece en TRUE, significa que se ha inicializado correctamente la detección de cambios en línea. Ejecute un cambio en línea mientras la POU se encuentra ocupada solo si Gc_xOnlineChangeAllowed = TRUE.