Entradas y salidas comunes

 

Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada i_xExecute

Información general

Un flanco ascendente de la entrada i_xExecute inicia la ejecución del bloque de funciones. El bloque de funciones continúa ejecutándose, y la salida q_xBusy se establece en TRUE. Los flancos ascendentes en la entrada i_xExecute se ignoran durante la ejecución del bloque de funciones.

Una vez finalizada la ejecución, las salidas q_xDone o q_xError siguen siendo TRUE hasta que la entrada i_xExecute se establezca en FALSE. Si la entrada se restablece antes de que finalice la ejecución, las salidas q_xDone o q_xError se establecen en TRUE para un ciclo.

Ejemplo

G-SE-0060476.1.gif-high.gif