La lista de parámetros globales (GPL) contiene constantes globales que utilizan determinados componentes de esta biblioteca. Los parámetros se pueden editar individualmente para cada aplicación en la que se utiliza la biblioteca. La modificación se debe realizar dentro del Administrador de bibliotecas del proyecto en el que se hace referencia a la biblioteca.
Variable |
Tipo de datos |
Valor predeterminado |
Rango |
Descripción |
---|---|---|---|---|
Gc_udiXmlMaxNumOfItems |
UDINT |
1000 |
De 1 a 2147483647 |
Determina el tamaño del búfer que contiene los elementos con sus atributos que se leyeron del archivo XML o que se escribirán en dicho archivo. El valor indica la suma de elementos y atributos que se pueden almacenar en el búfer. |
Gc_uiXmlLengthOfString |
UINT |
40 |
De 1 a 254 |
Determina la longitud máxima de los elementos de tipo STRING de la estructura ST_XmlItem. |
Gc_udiXmlMaxNumOfParents |
UDINT |
20 |
De 1 a 10000 |
Determina la profundidad máxima de anidamiento de la estructura XML. La variable se utiliza internamente para determinar el índice padre. |
Gc_uiXmlWriteProcessingBlockSize |
UINT |
5000 |
De 500 a 65535 |
Determina el tamaño del búfer temporal (en bytes) que se utiliza para procesar el contenido del archivo XML durante la operación de escritura. |
Gc_uiCsvReadProcessingBlockSize |
UINT |
1000 |
De 100 a 65535 |
Determina el tamaño del búfer temporal (en bytes) que se utiliza para procesar los valores del archivo CSV durante la operación de lectura. |
Gc_uiCsvWriteProcessingBlockSize |
UINT |
1000 |
De 100 a 65535 |
Determina el tamaño del búfer temporal (en bytes) que se utiliza para procesar los valores del archivo CSV durante la operación de escritura. |
Gc_uiJsonMaxLengthOfName |
UINT |
80 |
20...32766 |
Determina la longitud máxima de la etiqueta name de un par de nombre/valor en una STRING de formato JSON. |
Gc_uiJsonMaxLengthOfValue |
UINT |
80 |
20...32766 |
Determina la longitud máxima de la etiqueta value de un par de nombre/valor en una STRING de formato JSON. |
Gc_udiJsonMaxLengthOfString |
UDINT |
10000 |
255...32766 |
Determina la longitud máxima de toda la STRING de formato JSON. |
Gc_udiJsonMaxNumOfLevels |
UINT |
100 |
10...1000 |
Determina la profundidad máxima de la STRING de formato JSON en la que los objetos y las ARRAYS pueden anidarse mutuamente. |