Cómo añadir un modem a una aplicación
La biblioteca del modem se incluye automáticamente en el programa cuando se añade un modem a un gestor de líneas serie con EcoStruxure Machine Expert. Cuando se haya añadido la biblioteca, se puede utilizar bloques de funciones específicos del modem en cualquiera de las POU de la aplicación.
En esta tabla se muestran los gestores de líneas de serie y sus funciones compatibles:
|
Gestor de líneas serie |
Comunicación transparente |
SMS |
|---|---|---|
|
ASCII |
Modem PSTN o GSM |
Modem GSM SR2MOD03 con una configuración ASCII específica |
|
Modbus |
Modem PSTN o GSM |
no |
|
EcoStruxure Machine Expert |
Utilice un modem que pueda omitir tramas de protocolos cuando no se ha establecido una conexión. (Utilice un modem PSTN TDW33). |
no |
Cómo añadir un gestor a la línea serie
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Añada el gestor adecuado a la línea de serie. Consulte el manual de programación del controlador para obtener detalles. |
|
2 |
Configure el gestor para las comunicaciones transparentes necesarias. |
|
3 |
Se necesita un gestor ASCII para la función SMS. Se recomienda establecer una detección de fin de trama al agotar el timeout (sin carácter de fin ni longitud de trama). Consulte la figura siguiente. |
Cómo añadir un modem al administrador
Añada el modem seleccionado al gestor de línea de serie configurado en el cuadro de diálogo Agregar el dispositivo:
El modem aparece en el gestor de línea de serie del árbol Dispositivos:
Haga doble clic en el modem para abrir el editor de dispositivos:
En la vista Configuración, se establece de forma predeterminada la cadena Hayes Reset Command.
En el caso de los modems SR2MOD01 y TDW33 compatibles con Schneider Electric se establece esta cadena de comandos predeterminada para su uso con la siguiente configuración de línea serie:
Velocidad de transmisión 19.200
Paridad ninguna
Bits de datos 8
Bit de parada 1
Si la configuración de línea serie es diferente, deberá adaptarse la cadena de comandos correspondientemente.
NOTA: El comando Hayes Reset Command es la cadena de inicialización del modem que se compone de una serie de comandos denominados Hayes ("AT"). Esta cadena se envía en la línea de serie durante la configuración de la aplicación (es decir, después de los comandos de encendido, descarga de aplicaciones y reinicio en caliente o en frío del controlador). Si el modem responde Aceptar, el modem conectado aparece sin errores (verde) en el árbol Dispositivos en la modalidad en línea. Si no, aparece como un error detectado (triángulo rojo).
NOTA: El modem puede tardar varios segundos en estar preparado.