|
DESCARGA ELÉCTRICA O COMPORTAMIENTO NO INTENCIONADO |
oEvite que caigan al producto elementos extraños (virutas, tornillos o trozos de alambre). oCompruebe el ajuste correcto de las juntas y guiados de cable con el fin de evitar suciedad, por ejemplo por sedimentaciones o humedad. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
Los sistemas de accionamiento pueden ejecutar movimientos involuntarios a causa de conexiones erróneas u otros errores.
|
MOVIMIENTO INVOLUNTARIO |
oAsegúrese de que el cableado es correcto. oArranque el sistema sólo cuando no haya personas ni obstáculos en la zona de funcionamiento. oRealice los primeros desplazamientos de prueba sin cargas acopladas. oToque el eje del motor o los componentes de salida sólo cuando todas las conexiones estén sin tensión. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Los sistemas de accionamiento pueden desencadenar movimientos indeseados debido al uso de combinaciones no permitidas de variador y motor. También en el caso de motores similares existe peligro por ajustes diferentes del sistema de encoder. Aunque los conectores para la conexión del motor y para la conexión del encoder sean mecánicamente compatibles, esto no significa que el motor pueda utilizarse.
|
MOVIMIENTO INVOLUNTARIO |
Utilice únicamente combinaciones autorizadas de variador y motor. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Encontrará una lista de los variadores permitidos en el capítulo Variadores permitidos.
Las piezas en rotación pueden causar lesiones y atrapar la ropa y el pelo. Las piezas sueltas o las piezas desequilibradas pueden salir proyectadas.
|
PIEZAS MÓVILES SIN PROTECCIÓN |
Asegúrese de que no puedan provocarse lesiones ni daños materiales a consecuencia de las piezas en rotación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Las superficies metálicas del producto pueden alcanzar durante el funcionamiento temperaturas superiores a 70 °C (158 °F).
|
SUPERFICIES CALIENTES |
oEvite el contacto sin protección con las superficies calientes. oNo coloque ninguna pieza inflamable o sensible al calor en la cercanía de las superficies calientes. oRealice un funcionamiento de prueba con carga máxima para asegurarse de que la disipación de calor es suficiente. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Los motores pueden generar campos locales eléctricos y magnéticos de gran intensidad. Esto puede causar interferencias en equipos sensibles a los campos electromagnéticos.
|
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS |
oMantenga alejadas del motor a las personas con implantes electrónicos, tales como marcapasos. oNo coloque ningún equipo sensible a las emisiones electromagnéticas en las proximidades del motor. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
|
APLICACIÓN INDEBIDA DE FUERZA |
oNo utilice el motor como escalón para subirse a la máquina. oNo utilice el motor como pieza portante. oUtilice letreros informativos y dispositivos de protección en su máquina con el fin de evitar la influencia de fuerzas indebidas en el motor. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Compruebe la instalación mecánica. |
2 |
Compruebe la instalación eléctrica. o¿Están conectados todos los conductores de protección? o¿Están conectados y tendidos correctamente todos los cables y conectores? o¿Se han apretado debidamente los prensaestopas? |
3 |
Compruebe las condiciones ambientales. o¿Se han respetado las condiciones ambientales prescritas? |
4 |
Compruebe los componentes de salida. o¿Están equilibrados y nivelados con precisión los componentes de salida montados? |
5 |
Compruebe la chaveta en el extremo del eje del motor. oSi dispone de un motor con chavetero y chaveta, la chaveta no debe estar montada sin componente de salida durante la puesta en marcha o debe estar asegurada convenientemente. |
6 |
Compruebe el funcionamiento del freno de parada. o¿Puede parar el freno de parada la carga máxima? o¿Se abre el freno de parada antes de iniciar un movimiento? |
NOTA: Tenga en cuenta la información sobre la puesta en marcha incluida en el manual de instrucciones del variador.