Tipo: |
Enumeración |
Disponible desde: |
V1.0.0.0 |
La enumeración ET_Result contiene los valores posibles que indican el resultado de operaciones ejecutadas por el bloque de funciones.
Nombre |
Tipo de datos |
Valor |
Descripción |
---|---|---|---|
Si el parámetro q_xError en un bloque de funciones es FALSE, se muestra uno de los mensajes de estado siguientes. |
|||
DINT |
0 |
La operación se ha completado correctamente. |
|
Si q_xError en un bloque de funciones es TRUE, se muestra uno de los mensajes de estado siguientes. |
|||
DINT |
1 |
La operación TCP no se ha completado correctamente. Asunto TCP general, consulte la Guía de la biblioteca TcpUdpCommunication |
|
DINT |
26 |
La dirección IP especificada no es válida. Compruebe la configuración de la entrada iq_stConnSettings.wsGpIpAddress. |
|
DINT |
28 |
El cliente no está conectado al servidor TCP. Compruebe que SQL Gateway está instalado y en funcionamiento en la dirección IP y el puerto especificados. |
|
DINT |
41 |
El sistema remoto no está disponible o no responde a la petición. Compruebe que SQL Gateway está instalado y en funcionamiento en la dirección IP y el puerto especificados. |
|
DINT |
61 |
DbConnectionName está vacío (Nulo). El elemento wsDbConnectionName de la entrada iq_stConnSettings está vacío. |
|
DINT |
63 |
El búfer de usuario es insuficiente para devolver datos. Si hace coincidir los números de las filas y columnas devueltas con la configuración de la lista de parámetros globales, encontrará la configuración mínima en q_uiRetNumOfRows (q_uiRetNumOfColumns) de FB_SqlDbRead tras cada ejecución. |
|
DINT |
64 |
Se está procesando una petición anterior. Se está ejecutando otra instancia con la misma entrada para iq_stConnSettings (salida q_xBusy = TRUE). |
|
DINT |
65 |
El controlador recibió un mensaje no válido de SQL Gateway. Póngase en contacto con el servicio de asistencia local de Schneider Electric. |
|
DINT |
66 |
Se ha agotado el timeout de funcionamiento del bloque de funciones. Compruebe la configuración de la entrada iq_stConnSettings.timSqlTimeout. En función de la configuración del sistema, deberá aumentar el valor predeterminado. |
|
DINT |
67 |
Conflicto en el número de transacción. Póngase en contacto con el servicio de asistencia local de Schneider Electric. |
|
DINT |
68 |
Conflicto en el número de transmisión. Póngase en contacto con el servicio de asistencia local de Schneider Electric. |
|
DINT |
69 |
La conexión del cliente TcpUdp ya ha sido ocupada con otro servicio. Compruebe que no haya ninguna otra instancia del parámetro TCPUDP.FB_TCPClient dentro de la aplicación que esté ocupando la conexión. |
|
DINT |
70 |
El método Shutdown o Close del cliente TcpUdp no se ha ejecutado correctamente. Problema de conexión TCP. Reinicie el controlador. |
|
DINT |
71 |
El bloque de funciones FB_SqlDbGetData no proporciona ningún dato. La petición SQL se ha ejecutado correctamente pero no se ha devuelto ningún dato. Compruebe que la base de datos asignada contiene datos. |
|
DINT |
72 |
El sistema del cliente TcpUdp no está listo para recibir o transmitir datos. Problema de conexión TCP. Reinicie el controlador. |
|
DINT |
80 |
El número de puerto determinado es igual a cero. Compruebe la entrada iq_stConnSettings.wGwPort. Se utiliza generalmente el valor predeterminado 3457. |
|
DINT |
81 |
La entrada i_uiNumOfWstrings es inferior a 1 o mayor que GPL.Gc_uiMaxRequest. Compruebe la entrada i_uiNumOfWstrings. Al menos se necesita una WSTRING. Compruebe también que el número determinado sea mayor que el límite GPL.Gc_uiMaxRequest (GPL). |
|
DINT |
82 |
Cadena de petición vacía o referencia no válida (NULA). Compruebe la entrada i_refRequestWstring. La primera WSTRING (i_refRequestWstring[1]) debe contener algún carácter. Compruebe que se ha asignado la entrada. |
|
DINT |
83 |
Referencia de datos de usuario no válida (NULA). Compruebe que se ha asignado la entrada i_refUserData. |
|
DINT |
85 |
GPL.Gc_uiMaxRows está fuera de rango. Compruebe la configuración en la lista de parámetros globales. |
|
DINT |
86 |
GPL.Gc_uiMaxColumns está fuera de rango. Compruebe la configuración en la lista de parámetros globales. |
|
DINT |
87 |
GPL.Gc_uiTableWstringLength está fuera de rango. Compruebe la configuración en la lista de parámetros globales. |
|
DINT |
88 |
GPL.Gc_uiRequestWstringLength está fuera de rango. Compruebe la configuración en la lista de parámetros globales. |
|
DINT |
89 |
GPL.Gc_uiMaxRequest está fuera de rango. Compruebe la configuración en la lista de parámetros globales. |
|
DINT |
91 |
GPL.Gc_uiRecBufferLength está fuera de rango. Compruebe la configuración en la lista de parámetros globales. |
|
DINT |
92 |
GPL.Gc_uiSendBufferLength está fuera de rango. Compruebe la configuración en la lista de parámetros globales. |
|
DINT |
100 |
El nombre de conexión SQL Gateway no existe. Compruebe las conexiones de la base de datos disponibles en la consola SQL Gateway. |
|
DINT |
101 |
La configuración de la conexión SQL Gateway no coincide. Ejecute Test Database Connection desde la consola SQL Gateway. |
|
DINT |
102 |
La conexión SQL Gateway a la base de datos no funciona. Ejecute Test Database Connection desde la consola SQL Gateway. |
|
DINT |
120 |
Error de protocolo entre la biblioteca SQL y la pasarela. Póngase en contacto con el servicio de asistencia local de Schneider Electric. |
|
DINT |
150 |
La ejecución de la solicitud SQL no se ha realizado correctamente. Compruebe la entrada i_refRequestWString según la sintaxis SQL requerida. Consulte el manual del servidor SQL. |
|
DINT |
151 |
SQL Gateway no responde. Compruebe que la base de datos direccionada contenga algún dato con una aplicación adicional. |
|
DINT |
170 |
Problema en la licencia deSQL Gateway. Abra el License Manager para comprobar que el SQL para EcoStruxure Machine Expert es válido. |
|
DINT |
199 |
Error detectado de SQL Gateway. Póngase en contacto con el servicio de asistencia local de Schneider Electric. |
NOTA: Los resultados en el rango de 100 a 199 son mensajes de la SQL Gateway. Consulte la SQL Gateway User Guide.
oFB_SqlDbRead
oFB_SqlDbWrite