Glosario

A

almacén de certificados

Un componente del sistema de Windows para la gestión de certificados.

aplicación

Un programa que incluye datos de configuración, símbolos y documentación.

B

Biblioteca SqlRemoteAccess

La biblioteca SqlRemoteAccess es una biblioteca EcoStruxure Machine Expert que proporciona bloques de funciones SQL que permiten a un controlador ejecutar consultas SQL en una base de datos SQL a través de un SQL Gateway.

C

cliente

Un cliente es parte de una aplicación de comunicaciones. La parte inicialmente activa establece una conexión (TCP) o envía datos al servidor.

Consola de SQL Gateway

La Consola de SQL Gateway es la interfaz gráfica de usuario de SQL Gateway.

controlador

Automatiza procesos industriales (también conocido como controlador lógico programable o controlador programable).

D

dirección IP

La dirección IP de IPv4 (Protocolo Internet versión 4) es un valor de 4 bytes que identifica los dispositivos conectados a una red IP.

E

EcoStruxure Machine Expert

Una completa herramienta de software de sistemas de desarrollo de controlador para configurar y programar el controlador lógico Modicon y los dispositivos conformes con la IEC 61131-3.

Ethernet

Una tecnología de capas física y de conexión de datos para LAN, también conocida como IEE 802.3.

Ethernet es la tecnología más extendida para redes locales. Cada controlador PacDrive tiene un puerto Ethernet. El estándar Ethernet define la capa 1 y 2 de la comunicación. Por encima de Ethernet, hay muchos protocolos de red diferentes, pero sólo se usa IP.

P

puerto / número de puerto

Un número de puerto, con frecuencia también llamado puerto, es un número de 1 a 65535. En combinación con una dirección IP, designa un punto final en la comunicación. Un socket siempre está conectado con un número de puerto. Como los bloques de funciones de comunicación TCP/UDP utilizan sockets, y éstos los utiliza también un programa, un número de puerto identifica un programa, servidor o cliente que se ejecuta en un controlador.

Si se comunica con <IP of a controller>:<Port number>, se comunica con un programa que se ha conectado a este número de puerto. (El programa ha configurado su bloque de funciones de comunicación de modo que se conecte a este número de puerto).

S

SQL Gateway

SQL Gateway es una aplicación de servicio de Windows que funciona como interfaz entre controladores y bases de datos SQL.

servidor

Un servidor es parte de una aplicación de comunicaciones. Al principio, el servidor es pasivo. Espera hasta que el cliente inicialice la comunicación. Un servidor se ejecuta en un número de puerto definido y los clientes conocen su dirección.

SQL

SQL (del inglés Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado) es un lenguaje de programación para gestionar datos almacenados en sistemas de gestión de bases de datos relacionales.

SSL

(secure socket layer, capa de sockets seguros) Un estándar del sector para establecer conexiones cifradas entre un servidor web y un navegador. Predecesor de TLS.

T

TCP

TCP (Protocolo de control de la transmisión) es un protocolo de transmisión que se utiliza en las redes IP.

TLS

(transport layer security, seguridad de la capa de transporte) Un protocolo para la transferencia de datos cifrados. Sucesor de SSL.