Descripción de principios de la modalidad Conteo de eventos
La modalidad Conteo de eventos permite contar el número de eventos que se producen durante un periodo de tiempo determinado.
El contador valora el número de pulsos aplicados a la entrada para un periodo de tiempo predefinido. Al final de cada periodo, el registro de conteo se actualiza con el número de eventos recibidos.
La sincronización se puede utilizar durante el periodo de tiempo. De este modo se reinicia el evento de conteo de un nuevo periodo de tiempo predefinido. El recuento se reinicia en el flanco condición de sincronización.
|
Fase |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Cuando la condición Enable es 1, el contador acumula el número de eventos (pulsos) en la entrada física durante un periodo de tiempo predefinido. Si Validez = 0, el valor del contador no es relevante. |
|
2 |
Una vez transcurrido el primer periodo de tiempo, el valor del contador se establece en el número de eventos contados durante el periodo y el valor de validez se establece en 1. El conteo se reinicia para un nuevo periodo de tiempo. |
|
3 |
En el flanco ascendente de la condición Sync: oEl valor acumulado se restablece en 0 oel valor del contador no se actualiza oEl conteo se reinicia para un nuevo periodo de tiempo |
|
4 |
Cuando ya ha pasado el periodo de tiempo, como valor del contador se establece el número de eventos contados durante el periodo. El conteo se reinicia para un nuevo periodo de tiempo. |
NOTA:
En el tipo Principal, cuando la condición Enable está:
oDefinida en 0: el conteo actual se cancela y el valor de CurrentValue se mantiene en el valor válido anterior.
oDefinida en 1: el valor acumulado se restablece en 0, el CurrentValue (valor actual) permanece sin cambios y el conteo se reinicia para un nuevo periodo.