Les restrictions se rapportant à l'utilisation du système d'exploitation Microsoft Windows sont indiquées dans le contrat de licence utilisateur final (EULA) de Microsoft. Ce contrat de licence figure sur le support de récupération contenant le logiciel nécessaire pour réinstaller le système d'exploitation. Lisez ce document avant la première mise sous tension.
Installez et personnalisez les applications Schneider Electric (Vijeo XD, SoMachine, OPC Factory Server).
WES est une version modulaire du système d'exploitation Windows, qui est plus fiable et personnalisable. Elle offre toute la puissance et les fonctionnalités habituelles de Windows sous une forme plus compacte et plus fiable. Pour plus d'informations, consultez la page Web Microsoft dédiée.
WES contient de nombreux outils pour la personnalisation des menus, des écrans de démarrage et des boîtes de dialogue. Ce système permet de masquer le démarrage et les animations de reprise de Windows afin que l'écran reste noir durant le démarrage. Vous pouvez également supprimer le logo Windows de l'écran de connexion et des autres écrans de démarrage. Le système Windows affiche également des messages et des boîtes de dialogue. WES permet de filtrer ces messages et d'empêcher leur affichage en cours d'exécution. Le développeur peut masquer une boîte de dialogue et prédéfinir son fonctionnement par défaut de sorte qu'elle ne s'affiche jamais.
Gestionnaire EWF Manager (uniquement sur WES7)
Le système d'exploitation de l'unité Magelis Box iPC est installé sur une carte mémoire. Cette carte est de type CFast réinscriptible.
Le gestionnaire de filtre EWF Manager (Enhanced Write Filter Manager) limite le nombre d'opérations d'écriture de façon à augmenter la durée de vie de la carte CFast. Il charge des données temporaires (opérations logicielles et mises à jour système, par exemple) dans la mémoire RAM, sans les écrire sur la carte CFast.
Ainsi, lorsque EWF Manager est utilisé, le redémarrage de l'unité Box iPC entraîne l'écrasement des modifications que vous avez apportées au système. Les modifications suivantes sont écrasées en cas de redémarrage du système si EWF Manager est actif :
oNouvelles applications installées.
oNouveaux périphériques installés.
oComptes utilisateur récemment créés ou modifiés.
oModification de la configuration réseau (par exemple, adresses IP ou passerelles par défaut).
oPersonnalisation du système d'exploitation (par exemple, arrière-plan du Bureau).
AVIS |
PERTE DE CONFIGURATION ET DONNEES |
oDésactivez le gestionnaire de filtre EWF Manager avant d'apporter une modification définitive quelconque au matériel, logiciel ou système d'exploitation de l'unité Magelis Industrial PC. oPensez à réactiver le gestionnaire de filtre EWF Manager après avoir apporté une modification définitive. Cette méthode permet d'allonger la durée de vie de la carte mémoire. oSauvegardez régulièrement les données de la carte mémoire sur un autre support de stockage. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
NOTE : Utilisez Microsoft Embedded Lockdown Manager si vous utilisez Windows Embedded 8.1 Industry 64 bits MUI.
Activation/Désactivation du gestionnaire EWF Manager
Vous pouvez changer l'état du gestionnaire EWF Manager en exécutant le programme EWFManager.exe situé dans C:\Program Files\EWFManager\. Après avoir exécuté ce programme, redémarrez le système pour que la modification prenne effet. Vous devez disposer de droits d'administrateur pour effectuer l'activation et la désactivation du gestionnaire de filtre EWF Manager.
Clic droit sur l'interface à écran tactile
Pour faire un clic droit sur l'écran tactile, touchez l'écran pendant 2 secondes. La fonction Clic droit correspondante s'active (le menu contextuel s'affiche, par exemple).
Dans l'environnement HORM (Hibernate Once Resume Many), un seul fichier de mise en veille prolongée est utilisé pour redémarrer le système de façon répétée. Pour définir un environnement HORM, effectuez les étapes suivantes.
Assurez-vous que EWF est désactivé (vous pouvez utiliser l'outil EWFManager pour désactiver EWF).
Activez la prise en charge de la mise en veille prolongée (vous pouvez pour cela utiliser l'outil en mode ligne de commande Powercfg Command-Line). La commande est powercfg -h on (l'activation est l'état par défaut).
Activez EWF via l'outil EWFManager. Le système redémarre.
Ouvrez le logiciel que le client souhaite utiliser lors de la reprise après la mise en veille prolongée.
Activez HORM via l'outil EWFManager. Le système continue d'utiliser l'environnement HORM, sauf si vous désactivez HORM. Vous pouvez utiliser EWFManager pour désactiver HORM.
NOTE : Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par les cartes CFast 16 Go.
HORM Windows Embedded 8.1 Industry
Dans l'environnement HORM, un seul fichier de mise en veille prolongée est utilisé pour redémarrer le système de façon répétée. Pour définir un environnement HORM, effectuez les étapes suivantes.
Assurez-vous que UWF est désactivé (vous pouvez utiliser l'outil Embedded Lockdown Manager pour désactiver UWF).
Activez la prise en charge de la mise en veille prolongée (vous pouvez pour cela utiliser l'outil en mode ligne de commande Powercfg Command-Line). La commande est powercfg -h on (l'activation est l'état par défaut).
Activez UWF via l'outil Embedded Lockdown Manager. Le système redémarre.
Ouvrez le logiciel que le client souhaite utiliser lors de la reprise après la mise en veille prolongée.
Activez HORM via l'outil Embedded Lockdown Manager.
Le système continue d'utiliser l'environnement HORM, sauf si vous désactivez HORM. Vous pouvez utiliser l'outil Embedded Lockdown Manager pour désactiver HORM.
Dans l'environnement HORM, un seul fichier de mise en veille prolongée est utilisé pour redémarrer le système de façon répétée. Pour définir un environnement HORM, effectuez les étapes suivantes.
Assurez-vous que UWF est désactivé (vous pouvez utiliser l'outil ELM pour désactiver UWF).
Activez la prise en charge de la mise en veille prolongée (vous pouvez pour cela utiliser l'outil en mode ligne de commande Powercfg Command-Line). La commande est powercfg -h on (l'activation est l'état par défaut).
Activez UWF via l'outil ELM. Le système redémarre.
Ouvrez le logiciel que le client souhaite utiliser lors de la reprise après la mise en veille prolongée.
Activez HORM via l'outil ELM. Le système continue d'utiliser l'environnement HORM, sauf si vous désactivez HORM. Vous pouvez utiliser l'outil ELM pour désactiver HORM.
NOTE : La fonction HORM Win 10 ne prend pas en charge le BIOS UEFI, de sorte que HMIBMI/HMIBMO ne peut pas utiliser HORM.
Interface Metro avec Windows Embedded 8.1 Industry
L'interface Metro (applications intégrées) est activée dans la dernière version de Windows Embedded 8.1 Industry. Pour les applications logicielles, nous recommandons d'utiliser la version bureau ou de modifier les paramètres des logiciels de sorte qu'ils soient lancés en mode bureau. Par exemple, utilisez le navigateur Internet Explorer en mode bureau.