En EtherNet/IP, un équipement est considéré comme cible s'il est le destinataire d'une demande de connexion pour des communications de messagerie implicite ou explicite.
Voir Origine
(device type manager) réparti en deux catégories :
oDTMs d'équipement connectés aux composants de la configuration d'équipements de terrain.
oCommDTMs connectés aux composants de communication du logiciel.
Le DTM fournit une structure unifiée pour accéder aux paramètres d'équipements et pour configurer, commander et diagnostiquer les équipements. Les DTMs peuvent être une simple interface utilisateur graphique pour définir des paramètres d'équipement ou au contraire une application très élaborée permettant d'effectuer des calculs complexes en temps réel pour le diagnostic et la maintenance.
En EtherNet/IP, équipement qui établit une connexion CIP pour des communications de messagerie implicite ou explicite, ou qui envoie une requête de message pour une messagerie explicite non connectée.
Voir cible
Réseau incluant des équipements reliés à un port de communication spécifique d'un Logic Controller. Ce contrôleur constitue le maître pour les équipements.
Acronyme de tested validated documented architectures, architectures documentées, validées et testées. Propositions de système de contrôle basées sur des composants Schneider Electric. Les TVDAs couvrent un large éventail de types de machines et considèrent les exigences de performances, les contraintes d'installation et les coûts. Afin d'optimiser le travail de mise en oeuvre, chaque TVDA est accompagnée d'une liste de composants détaillée, de schémas de câblage et d'un guide de mise en service, ainsi que d'applications contrôleur et HMI pour contrôler les composants du système.