En utilisant Modifier un logiciel installé vous pouvez adapter des composants de votre logiciel installé.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Après le démarrage du programme d'installation, la boîte de dialogue Sélectionner une tâche s'affiche. |
2 |
Sélectionnez l'option Modifier le logiciel installé. |
3 |
Dans la section Sélectionner un produit, sélectionnez les options suivantes : oProduit : sélectionnez le produit installé. oVersion : sélectionnez la version du produit installé. |
4 |
Sélectionnez Personnaliser version. |
5 |
Sélectionnez Source : En ligne et cliquez sur Suivant. NOTE : Vous pouvez également utiliser l'une des deux autres options, mais si une connexion Internet est disponible, la Source utilisée de préférence est En ligne pour télécharger et installer le logiciel directement depuis le serveur Schneider Electric. |
6 |
Continuez comme décrit dans Installer un nouveau logiciel (en ligne). |