Mettre à jour l'installation du logiciel
Installation de modules complémentaires et correctifs
Installation de modules complémentaires et correctifs
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Après le démarrage du programme d'installation, la boîte de dialogue Sélectionner une tâche s'affiche. |
2 |
Sélectionnez l'option Modifier le logiciel installé. |
3 |
Dans la section Sélectionner un produit, sélectionnez les options suivantes : oProduit : sélectionnez le produit installé. oVersion : sélectionnez la version du produit installé. |
4 |
Dans la section Choisir une action, sélectionnez Modules complémentaires/Correctifs. |
5 |
Sélectionnez Source : En ligne et cliquez sur Suivant. NOTE : Vous pouvez également utiliser l'une des deux autres options, mais si une connexion Internet est disponible, la Source utilisée de préférence est En ligne pour télécharger et installer le logiciel directement depuis le serveur Schneider Electric. |
6 |
Cliquez sur Suivant et accédez à Modules complémentaires ou Correctifs. |
7 |
Dans la liste des Composants, sélectionnez un Module complémentaire ou Patch à installer. |
8 |
Cliquez sur le bouton Lancer l’installation/désinstallation . |