Énumérations

 

ET_TestReturn

Présentation

Type :

Énumération

Disponible à partir de la version :

V1.0.0.0

Valeur par défaut :

E_Working

Description

L'énumération ET_TestReturn inclut les états du test. Elle est utile pour l'exécution interne du test.

Éléments de l'énumération

Nom

Valeur

Description

E_Working

0

Le scénario de test ou la séquence de tests est exécuté(e).

E_Done

1

Le scénario de test ou la séquence de tests a abouti.

E_Failed

2

Le scénario de test ou la séquence de tests n'a pas abouti.

Utilisé par

ET_TestReturn est le type de données de la valeur renvoyée par IF_TestCase.