Les exemples montrent quelques possibilités d'application typiques du produit. Ces exemples doivent donner une vue d'ensemble mais ne constituent pas des plans de câblage complets.
Les exemples décrits ici sont fournis dans un but d'apprentissage. Ils permettent notamment de comprendre comment développer, tester, mettre en service et intégrer la logique applicative et/ou le câblage de l'équipement associé à la conception des systèmes de contrôle. Les exemples ne sont pas destinés à être utilisés directement sur les produits inclus à une machine ou un processus.
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
|
N'incluez aucune donnée, information, logique de configuration, programmation ou valeurs de paramètres provenant d'exemples sur vos machines ou processus sans tester minutieusement l'ensemble de l'application. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
L'utilisation de la fonction de sécurité STO comprise dans ce produit nécessite une planification minutieuse. De plus amples informations sont disponibles au chapitre Fonction de sécurité STO ("Safe Torque Off").
Exemple du mode Bus de terrain
L'activation s'effectue via SERCOS 3.
Exemple de câblage
1 ARRÊT D'URGENCE
2 Accessoires pour la mise en service