Configuration EcoStruxure Machine Expert Logic Builder
Déclaration d'une variable à utiliser avec OPC
Déclaration d'une variable avec EcoStruxure Machine Expert Logic Builder
|
Étape |
Action |
Exemple |
|---|---|---|
|
1 |
Dans EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, créez un projet vide. |
ExampleOPC |
|
2 |
Ajoutez et sélectionnez un contrôleur en exécutant la commande Ajouter un appareil. |
– |
|
3 |
Renommez le contrôleur en sélectionnant le noeud de contrôleur et en cliquant à nouveau dessus pour le rendre modifiable. |
MyPLCexample |
|
4 |
Créez un PROGRAMME dans votre application en cliquant avec le bouton droit sur le noeud Application et en exécutant la commande Ajouter un objet > POU.... Déclarez une variable dans cette POU (voir la colonne Exemple). |
Programme : Incrémenter une variable UINT : VARIABLEEXAMPLE |
|
5 |
Configurez le nom de la POU du programme. |
MyPOUexample |
|
6 |
Ajoutez une tâche dans votre application en cliquant avec le bouton droit sur le noeud Application et en exécutant la commande Ajouter un objet > Configuration de tâche.... |
MyPOUexample |
|
7 |
Double-cliquez sur une tâche et associez le programme à la tâche.
|
Nom de la tâche : MAST Nom du programme : MyPOUexample |
|
8 |
Exécutez la commande Générer tout dans le menu Générer et vérifiez qu'aucune erreur n'est détectée. |
– |
|
9 |
Créez un objet Configuration de symbole dans votre application en cliquant avec le bouton droit sur le noeud Application et en exécutant la commande Ajouter un objet > Configuration de symbole.... |
– |
|
10 |
Cliquez sur le bouton Générer dans la barre d'outil Configuration de symbole. |
– |
|
11 |
Développez les variables dans la liste de symboles. |
– |
|
12 |
Sélectionnez la ou les variables à partager avec votre client OPC depuis votre programme. |
Exemple de variable : VARIABLEEXAMPLE Nom du programme : MyPOUexample |
|
13 |
Exécutez la commande Générer tout dans le menu Générer et vérifiez l'absence d'erreur détectée pendant l'exécution de la commande Générer. |
Remarque : Dans le répertoire où vous avez stocké votre projet, un fichier XML est créé. Il contient la liste des variables accessibles pour le client OPC. |
|
14 |
Fermez l'onglet Configuration de symbole. |
– |
|
15 |
Connectez votre contrôleur et lancez l'application téléchargée. |
– |
Pour plus d'informations, consultez le chapitre Editeur de configuration de symbole du Guide de programmation.
Fichier XML qui fournit la liste des variables accessibles pour le client OPC
Un fichier XML est créé dans le répertoire où vous avez enregistré votre projet, il décrit la liste des variables accessibles pour le client OPC.
Le fichier XML est utilisé en mode SIMULATION3. Consultez aussi le paramètre Project name de la configuration de contrôleur. Lorsque le mode GATEWAY3 ou ARTI3 est sélectionné, le fichier XML n'est pas utilisé et ne peut pas être saisi dans le champ Project name dans Outil de configuration OPC. Dans ces modes, le client OPC récupère les variables partagées par la configuration de symboles via le Serveur OPC depuis le contrôleur.