Modules d'affichage

 

Présentation de l'interface HMI

Introduction

Le HMISCU est un produit d'interface homme-machine (IHM) qui fonctionne sous une tension de 24 VCC.

Le tableau suivant décrit les caractéristiques du HMISCU :

Référence

Taille de l'écran

Résolution d'écran (pixels)

Définition des couleurs

Technologie d'écran

HMISCU6A5

8,9 cm (3,5 po)

320 x 240

(QVGA)

Couleurs 65 K et rétroéclairage à LED

Technologie à transistor à film mince (TFT)

HMISCU6B5

HMIS65

HMISCU8A5

14,48 cm (5,7 po)

HMISCU8B5

HMIS85

Systèmes critiques, alarmes détectées et consignes de manutention

Les fonctions système et les indicateurs d'alarme critiques nécessitent un équipement de protection indépendant et redondant et/ou un verrouillage mécanique des commandes.

Si l'unité ne fonctionne plus pour une raison quelconque (par exemple, suite à une défaillance du rétroéclairage), il peut être difficile ou impossible d'identifier l'opération en cours. Les opérations qui peuvent présenter un risque si elles ne sont pas exécutées immédiatement (arrêt d'urgence notamment) doivent être fournies indépendamment de l'unité. La conception du système de commande doit prendre en compte la possibilité de défaillance d'une unité (rétroéclairage) et l'éventualité que l'opérateur ne soit pas en mesure d'utiliser cette unité pour commander la machine ou réagir aux erreurs détectées.

En cas de coupure d'alimentation, attendez au moins 10 secondes avant de rétablir l'alimentation de l'unité IHM. Si vous allumez et éteignez l'unité rapidement, cela peut l'endommager.

NOTE : Pour qu'une application fonctionne correctement, le module d'affichage et le module contrôleur du HMISCU doivent toujours être connectés.

Si le module arrière est alimenté sans être connecté (directement ou à l'aide d'un câble de séparation) au module d'affichage, la logique de l'automate passe en mode STOP, avec les E/S en mode de repli.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION

oNe pas connecter ou déconnecter l'équipement lorsque le circuit est sous tension.

oRisque de charge électrostatique potentielle : essuyer le panneau avant du terminal avec un chiffon humide avant de l'allumer.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

PERTE DE CONTROLE

oTenez compte des modes de défaillance potentiels des canaux de commande dans la conception du système de commande, par exemple :

oPossibilité d'une panne de rétroéclairage

oRetards ou échecs de transmission imprévus

oIncapacité de l'opérateur à contrôler la machine

oErreurs de l'opérateur dans le contrôle de la machine

oPrévoyez un moyen d'atteindre un état sûr pendant et après une panne de canal de commande pour certaines fonctions de commande critiques telles que l'arrêt d'urgence et la butée de fin de course.

oDes canaux de commande séparés ou redondants doivent être fournis pour les fonctions de commande critiques.

oRespectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les consignes de sécurité locales.1

oTestez soigneusement et individuellement chaque implémentation de l'équipement pour vérifier son bon fonctionnement avant la mise en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

1 Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'ÉQUIPEMENT

oN'utilisez pas cet équipement comme seul moyen pour contrôler les fonctions système critiques, telles que le démarrage/l'arrêt du moteur ou la déconnexion de l'alimentation.

oN'utilisez pas cet équipement comme seul dispositif pour signaler des alarmes critiques, comme une surchauffe ou une surcharge.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Manipulation de l'écran LCD

Les caractéristiques de fonctionnement suivantes sont propres à la technologie LCD et considérées comme normales :

oL'écran LCD peut montrer des inégalités de luminosité de certaines images ou les images peuvent apparaître de manière différente lorsqu'elles sont visualisées hors de l'angle de vue spécifié. Des ombres ou une diaphonie peuvent également apparaître sur les bords des images.

oLes pixels de l'écran LCD peuvent contenir des points noirs et blancs et vous pouvez avoir l'impression que l'affichage des couleurs change au cours du temps.

oSi la même image reste affichée sur l'écran de l'unité pendant une longue période, une image rémanente peut apparaître après le changement de l'image. Si cela se produit, éteignez l'unité et attendez 10 secondes avant de la redémarrer.

NOTE : Ne laissez pas trop longtemps la même image à l'écran. Changez régulièrement l'affichage.

Caution_Color.gifATTENTION

BLESSURES GRAVES DE L'ŒIL ET DE LA PEAU

Le liquide présent dans l'écran LCD contient un produit irritant :

oEvitez tout contact direct du liquide avec la peau.

oUtilisez toujours des gants pour manipuler une unité cassée ou présentant des fuites.

oN'utilisez pas d'objets pointus ou d'outils au voisinage du panneau tactile LCD.

oManipulez l'unité HMI avec précaution pour éviter de percer, fissurer ou briser les matériaux de l'unité HMI.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Si l'unité HMI est endommagée et qu'un liquide entre en contact avec votre peau, rincez immédiatement la zone concernée à l'eau courante pendant au moins 15 minutes.

Si le liquide pénètre dans vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.

Utilisation correcte du panneau tactile

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

 

oUtilisez un seul doigt pour actionner le panneau tactile.

oN'activez pas simultanément plusieurs points du panneau tactile.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Utilisez un seul doigt pour sélectionner un objet sur le panneau tactile.

Si le panneau tactile reçoit des pressions en deux ou plusieurs points simultanément, un objet imprévu pourrait être sélectionné.