La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Editeur DUT (Data Unit Type)

 

Editeur DUT (Data Unit Type)

Présentation

Vous pouvez créer des types de données définis par l'utilisateur dans l'éditeur DUT (Data Unit Type). Il s'agit d'un éditeur de texte dont le comportement est conforme aux options d'éditeur de texte actuellement définies.

L'éditeur DUT s'ouvre automatiquement dans une fenêtre lorsque vous ajoutez un objet DUT dans la boîte de dialogue Ajouter l'objet. Dans ce cas, il fournit par défaut la syntaxe d'une déclaration de structure étendue. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser pour entrer une déclaration de structure simple ou pour entrer la déclaration d'une autre unité de type de données, telle qu'une énumération.

L'éditeur s'ouvre également lorsque vous ouvrez un objet DUT actuellement sélectionné dans la vue de POU.

Fenêtre de l'éditeur DUT

G-SE-0025743.1.gif-high.gif