DWORD_AS_WORD: Division d'un mot double en deux mots

 

Bloc fonction DWORD_AS_DWORD

Schéma d'affectation des broches

La figure ci-dessous présente le schéma d'affectation des broches du bloc fonction DWORD_AS_DWORD :

G-SG-0030348.3.gif-high.gif

 

 

Description fonctionnelle

Le bloc fonction DWORD_AS_WORD convertit une valeur d'entrée de type de données DWORD en sortie de poids faible et de poids fort de type WORD.

Le mot double d'entrée i_dwIput est divisé en deux mots, de poids fort q_wHigh et de poids faible q_wLow.

Description des broches d'entrée

Ce tableau décrit les broches d'entrée du bloc fonction DWORD_AS_DWORD :

Entrée

Type de données

Description

i_dwIput

DWORD

Valeur d'entrée

Plage : 0...4294967295

Description des broches de sortie

Ce tableau décrit les broches de sortie du bloc fonction DWORD_AS_DWORD :

Sortie

Type de données

Description

q_wLow

WORD

Valeur de sortie mot de poids faible

Plage : 0...65535

q_wHigh

WORD

Valeur de sortie mot de poids fort

Plage : 0...65535