Fahrenheit_TO_Celsius: Conversion de Fahrenheit en Celsius
Bloc fonction Fahrenheit_TO_Celsius
Schéma d'affectation des broches
La figure ci-dessous présente le schéma d'affectation des broches du bloc fonction Fahrenheit_TO_Celsius :
La fonction Fahrenheit_TO_Celsius convertit une température de Fahrenheit en Celsius.
Utilisez Celsius_TO_Fahrenheit pour la procédure inverse.
Formule : T_Celsius = [(T_Fahrenheit - 32) / 1,8]
Description des broches d'entrée
Ce tableau décrit les broches d'entrée de la fonction Fahrenheit_TO_Celsius :
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
i_rIput |
REAL |
Valeur d'entrée en Fahrenheit Plage : ±3,4e+38 |
Description des broches de sortie
Ce tableau décrit la sortie de la fonction Fahrenheit_TO_Celsius :
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Fahrenheit_TO_Celsius |
REAL |
Valeur de sortie en Celsius Plage : ±1,89e+38 |