Liste des paramètres globaux (GPL)
La liste des paramètres globaux (GPL) contient les constantes globales utilisées par les blocs de fonction de filtrage de la bibliothèque. Il est possible de modifier un à un les paramètres pour chaque application dans laquelle la bibliothèque est utilisée. Les modifications doivent être apportées dans le gestionnaire de bibliothèques du projet référençant la bibliothèque.
Variable |
Type de données |
Valeur par défaut |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|
Gc_uiMaxAvgeSmpl |
UINT |
100 |
100 à 1000 |
Le nombre maximal d'échantillons comptés par l'entrée i_uiSmplCnt. |