Kelvin_TO_Celsius: Conversion de Kelvin en Celsius
Bloc fonction Kelvin_TO_Celsius
Schéma d'affectation des broches
La figure ci-dessous présente le schéma d'affectation des broches du bloc fonction Kelvin_TO_Celsius :
Le bloc fonction Kelvin_TO_Celsius convertit la valeur en unité Kelvin de type REAL en unité Celsius. Le résultat est un nombre de type REAL.
La broche i_rIput sert à l'entrée de la valeur en Kelvin.
La broche q_rOput renvoie la valeur équivalente en Celsius sous forme d'un type de données REAL.
Formule : Celsius = Kelvin – 273,15
La broche q_xErr de type BOOL prend l'état TRUE si une valeur en Kelvin non valable (c'est-à-dire < 0) est entrée par la broche i_rIput et la broche q_rOput renvoie –273.15, parce que la valeur équivalente en Celsius de la valeur minimale en Kelvin est –273.15.
Cette broche d'erreur détectée est réinitialisée sur une valeur d'entrée valable.
Description des broches d'entrée
Ce tableau décrit les broches d'entrée du bloc fonction Kelvin_TO_Celsius :
|
Entrée |
Type de données |
Description |
|---|---|---|
|
i_rIput |
REAL |
Valeur d'entrée en Kelvin Plage : 0...3,4e+38 |
Description des broches de sortie
Ce tableau décrit les broches de sortie du bloc fonction Kelvin_TO_Celsius :
|
Sortie |
Type de données |
Description |
|---|---|---|
|
q_xErr |
BOOL |
TRUE : Entrée non valable FALSE : Entrée valable. |
|
q_rOput |
REAL |
Valeur de sortie en Celsius Plage : -273,15...3,4e+38 |
L'entrée i_rIput ne peut pas être définie à moins de 0 parce que en théorie la valeur en Kelvin ne peut pas être inférieure à 0.