Schéma d'affectation des broches
La figure ci-dessous présente le schéma d'affectation des broches du bloc fonction TestBit :
La fonction TestBit teste un bit spécifié par le bit dans l'entrée DWORD. Les bits sont rangés du poids faible au poids fort en commençant à 0.
La sortie affiche l'état de présence du bit dans la position spécifiée. La plage valide est comprise entre 0 et 31.
Description des broches d'entrée
Ce tableau décrit les broches d'entrée de la fonction TestBit :
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
i_dwIput |
DWORD |
Valeur d'entrée Plage : 0...4294967295 |
i_iPos |
INT |
Rang du bit Plage : 0...31 |
Description des broches de sortie
Ce tableau décrit les broches de sortie de la fonction TestBit :
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
TestBit |
BOOL |
Le résultat est True ou False. |
Si l'entrée i_iPos n'est pas dans la plage valable, l'entrée est interprétée an mode modulo.
Cette figure constitue un exemple de la fonction TestBit :