Principe du fréquencemètre

 

Description

Présentation

Le type Fréquencemètre mesure une fréquence d'événement en Hz.

Le type Fréquencemètre calcule le nombre d'impulsions dans des intervalles de 1 s. Une valeur mise à jour en Hz est disponible pour chaque base de temps (10, 100 ou 1000 ms).

Lors d'une variation de la fréquence, le temps de restitution de la valeur est de 1 s avec une précision de 1 Hz.

Limites de fonctionnement

La fréquence maximale que le module peut mesurer sur l'entrée A est de 200 kHz. Au-delà de 200 kHz, la valeur du registre de comptage peut diminuer jusqu'à atteindre 0.

Si la fonction experte est configurée avec une E/S normale, la période minimale admissible est de 0,4 ms.

Le cycle de service maximal à 200 KHz est de 60 %.

Schéma synoptique

Ce schéma présente le principe de Fréquencemètre :

G-SE-0059653.1.gif-high.gif