Liste des constantes globales (GCL)
La liste des constantes globales contient les constantes globales de la bibliothèque SnmpManager.
Variable |
Type de données |
Valeur |
Description |
---|---|---|---|
Gc_dwMaxLimitUserData |
DWORD |
1 500 |
Taille maximale de la combinaison de l'OID et de la valeur en octets, dans le télégramme SNMP. Cette valeur limite le paramètre Gc_MaxSizeUserData. |
Gc_uiDefaultPortSnmp |
UINT |
161 |
Numéro du port de l'agent qui envoie/reçoit les requêtes SNMP. La valeur par défaut est le port standard 161. |
Gc_sLibraryVersion |
STRING[80] |
Vx.x.x.01 |
Version de bibliothèque |
1 Cette valeur varie selon la version de la bibliothèque. |