La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Utilisation de SnmpManager pour gérer les appareils/clients dans un réseau

 

Principe

Configuration système requise

Agent SNMP en cours d'exécution sur un appareil/client prenant en charge la version v1 ou v2c du protocole

Informations requises

oStructure de la MIB avec son OID (Object IDentifier).

oPort et adresse IP de l'appareil/du client sur lequel l'agent SNMP s'exécute.

oNoms de communauté différents configurés dans l'agent SNMP pour la lecture et l'écriture.

Définition d'une nouvelle valeur dans un OID (exemple)

Déclaration :

PROGRAM SetRequest
VAR
       sNewSysName        : STRING[60];
       fbSnmpManager      : SE_SNMP.FB_SnmpManager;
       stRequestInfo      : SE_SNMP.ST_RequestInformation;
       etRequest          : SE_SNMP.ET_SnmpRequest;
       etProtocolVersion  : SE_SNMP.ET_SnmpProtocolVersion;
       xError             : BOOL;
       xDone              : BOOL;
       xBusy              : BOOL;
       xActive            : BOOL;
       xReady             : BOOL;

       etResult           : SE_SNMP.ET_Result;
       sResultMsg         : STRING(255);
END_VAR

Mise en œuvre :

sNewSysName := 'SchneiderSystem';
stRequestInfo.i_stRequest.pbyValueBuffer := ADR(sNewSysName);
stRequestInfo.i_stRequest.dwNumBytesValue := 60;
stRequestInfo.i_stRequest.sAgentIp := '10.128.154.41';
stRequestInfo.i_stRequest.sOid := '1.3.6.1.2.1.1.5.0';     //SysName
stRequestInfo.i_stRequest.uiAgentSnmpPort := 161;
stRequestInfo.i_stRequest.etValueType := SE_SNMP.ET_SnmpTag.OctetString;
etRequest := SE_SNMP.ET_SnmpRequest.SetRequest;
etProtocolVersion := SE_SNMP.ET_SnmpProtocolVersion.Version2c

fbSnmpManager( i_xEnable := TRUE,
               i_xExecute := TRUE,
               i_etRequest := etRequest,
               i_etVersion := etProtocolVersion
               iq_stRequestInfo := stRequestInfo,
               q_xActive => xActive,
               q_xReady => xReady,
               q_xBusy => xBusy,
               q_xDone => xDone,
               q_xError => xError,
               q_etResult => etResult,
               q_sResultMsg => sResultMsg

)

Etape

Action

1

Dans stRequestInfo.i_stRequest, définissez l'adresse IP (sAgentIp) de votre appareil sur lequel l'agent SNMP s'exécute, par exemple, 10.128.154.47.

2

Dans stRequestInfo.i_stRequest, définissez le port (uiAgentSnmpPort) de l'agent SNMP. Le port standard de SNMP et le port par défaut de la bibliothèque sont 161.

3

Dans stRequestInfo.i_stRequest, définissez l'OID (sOid) de la valeur à modifier, par exemple, 1.3.6.1.2.1.1.5.0 (SysName).

4

Dans stRequestInfo.i_stRequest, définissez le pointeur (pbyValueBuffer) de la valeur à définir dans l'OID (en cas de GetRequest, définissez le pointeur du tampon stockant la valeur reçue).

5

Dans stRequestInfo.i_stRequest, définissez le type de valeur (etValueType), par exemple, OctetString (en cas de GetRequest, ce paramètre n'est pas utilisé).

6

Dans stRequestInfo.i_stRequest, définissez la taille de votre valeur (dwNumBytesValue), par exemple, 60 (en cas de GetRequest, réglez la taille de votre tampon de valeurs).

NOTE : Dans le cas des chaînes, ajoutez un octet supplémentaire pour le caractère de fin de la chaîne.

7

Dans le ET_SnmpProtocolVersion, configurez le type de la version du protocole SNMP. La version par défaut de la bibliothèque est Version2c.

8

Dans ET_SnmpRequest, définissez le type de requête, par exemple, SetRequest.

9

Appelez le bloc fonction FB_SnmpManager avec les réglages/paramètres/variables ci-dessus.