Structures

 

ST_ConnectionSettings

Présentation

Type :

Structure

Disponible à partir de la version :

V1.0.0.0

Hérite de :

Description

La structure ST_ConnectionSettings contient les informations de connexion à une SQL Gateway et les informations concernant la base de données SQL.

Éléments de la structure

Nom

Type de données

Description

wsDbConnectionName

WSTRING[40]

La valeur de cet élément doit correspondre au nom de connexion configuré dans la SQL Gateway. Consultez le document Passerelle SQL - Guide de l'utilisateur.

wsGwIpAddress

WSTRINGGPL.Gc_uiIpStringSize

Adresse IP de la SQL Gateway. Il s'agit de l'adresse IP du serveur qui exécute la passerelle.

wGwPort

WORD

Numéro de port de la SQL Gateway.

Valeur par défaut : 3457

timSqlTimeout

TIME

Timeout appliqué aux requêtes SQL.

Valeur par défaut : 60s

Utilisé par

oFB_SqlDbRead

oFB_SqlDbWrite