Établissement d'une connexion SQL à une base de données SQL

 

Établissement d'une connexion SQL entre un contrôleur et une base de données

Présentation

Pour établir une connexion entre un contrôleur et une base de données SQL, vous devez suivre la procédure décrite dans le présent chapitre. Les chapitres suivants donnent une description détaillée des étapes spécifiques aux différents types de bases de données SQL.

Établissement d'une connexion SQL

Etape

Action

Remarque

1

Configurez le PC sur lequel vous avez installé la SQL Gateway.

Configurez le pare-feu pour permettre le trafic de données SQL sur le port TCP/IP  (par défaut, 3457).

2

Configurez votre base de données SQL.

Vérifiez que la base de données a été créée avec un client SQL pris en charge par la SQL Gateway. Pour plus d'informations, consultez la liste des clients SQL compatibles au chapitre Configuration d'une connexion à une base de données <nom>.

3

Pour installer la SQL Gateway, double-cliquez sur le fichier Setup.exe dans le répertoire d'installation de la SQL Gateway et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

4

Configurez la connexion SQL à la base de données SQL dans la Console SQL Gateway.

Consultez la description détaillée de cette étape pour les différents types de base de données SQL dans les chapitres Configuration d'une connexion à une base de données <nom>.

5

Dans EcoStruxure Machine Expert, créez une application permettant le transfert des données SQL à l'aide de la bibliothèque SqlRemoteAccess.

Consultez les exemples de programmation fournis au chapitre Transfert de données via la passerelle SQL entre SoMachine et une base de données du Guide de la bibliothèque SqlRemoteAccess.

6

Téléchargez l'application EcoStruxure Machine Expert pour transférer les données SQL vers le contrôleur.

Consultez le chapitre Chargement d'une application du Guide de programmation EcoStruxure Machine Expert.

7

Démarrez l'application EcoStruxure Machine Expert pour transférer les données SQL vers le contrôleur.

Résultat : la connexion SQL entre le contrôleur et la base de données SQL est établie via la SQL Gateway si les différents composants ont été configurés correctement. Si la connexion n'est pas établie, vérifiez la configuration et consultez le chapitre Dépannage.

Consultez le chapitre Exécution d'applications du Guide de programmation EcoStruxure Machine Expert.