GetExternalEventValue : Obtenir la valeur actuelle d'un événement externe
Utilisez cette fonction pour obtenir la valeur associée à une tâche d'événement externe.
NOTE : La fonction doit être appelée depuis une tâche d'événement externe.
Représentation en langage IL et ST
Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.
Description des variables d'E/S
Ce tableau décrit les variables d'entrée :
Entrées |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
pValue |
POINTER TO DINT |
Adresse de la variable où la valeur est copiée si la fonction renvoie EXTEVT_VAL_OK. |
Le tableau suivant décrit les variables de sortie :
Sorties |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
GetExternalEventValue |
EXTEVT_VAL_RES |
Renvoie une des valeurs suivantes : oEXTEVT_VAL_OK : Valeur valide oEXTEVT_VAL_FAILED : Impossible d'obtenir la valeur oEXTEVT_VAL_NOT_IN_EXT_EVT_TASK : La fonction n'a pas été appelée depuis une tâche d'événement externe oEXTEVT_VAL_NOT_AVAILABLE : Aucune valeur disponible pour cette tâche externe |