Considerazioni sulla migrazione
Archivi di progetto a supporto della compatibilità
Prima di installare una nuova versione del software EcoStruxure Machine Expert, oppure quando un progetto è stato completato, è buona pratica creare un archivio del progetto. L'archivio contiene tutti i file inclusi e a cui si fa riferimento nel progetto con impostazioni e profili.
Gli archivi di progetto forniscono i seguenti vantaggi:
oÈ possibile estrarre l'archivio di progetto in qualsiasi computer in cui è installato EcoStruxure Machine Expert. È così possibile condividere i progetti con altri o eseguirli su un altro computer.
oLa creazione di un archivio può contribuire a ridurre i problemi di compatibilità con le versioni più recenti di EcoStruxure Machine Expert.
Questo capitolo fornisce informazioni sulle impostazioni specifiche che consentono di preservare la compatibilità.
Per informazioni su come creare gli archivi dei progetti, vedere la descrizione del comando File > Archivio del progetto > Salva/invia archivio... nella Guida in linea dei comandi di EcoStruxure Machine Expert.
NOTA: Dispositivi obsoleti non supportati dal software EcoStruxure Machine Expert presente non sono installati sul sistema locale e pertanto non sono disponibili nella finestra di dialogo Repository dispositivi.
Impostazioni che consentono di preservare la compatibilità
Quando si crea un archivio sul computer locale eseguendo il programma File > Archivio del progetto > Salva/invia archivio...,si apre la finestra di dialogo Archivio del progetto.
Nella finestra di dialogo Archivio del progetto, i seguenti argomenti possono influire sulla compatibilità, quindi, se necessario, è possibile selezionarli:
Informazioni |
Descrizione |
---|---|
File d'informazione per lo scaricamento |
Quando questa voce è selezionata, le informazioni relative alla compilazione (il file *.compileinfo) vengono salvate con il file del progetto. Permette di accedere ai controller con il progetto archiviato, senza doverlo ricompilare. |
Dispositivi dei codici di riferimento |
Quando questa voce è selezionata, i dispositivi contenuti nel Repository dispositivi del progetto vengono salvati nell'archivio con le loro versioni correnti. Sono inclusi i dispositivi installati con file EDS. |
Librerie con codice di riferimento |
Quando questa voce è selezionata, le librerie contenute nel Repository librerie del progetto vengono salvate nell'archivio con le loro versioni correnti. Le librerie di terzi sono incluse. |