EcoStruxure Machine Expert e i dispositivi supportati da EcoStruxure Machine Expert vengono migliorati continuamente. Pertanto, vengono rese disponibili con regolarità nuovi aggiornamenti di EcoStruxure Machine Expert e dei supporti associati.
EcoStruxure Machine Expert permette, nella maggior parte dei casi, di migrare nella versione corrente in modo semplice e intuitivo i progetti creati con versioni precedenti.
NOTA:
oAvviare regolarmente Schneider Electric Software Update (SESU) per ottenere gli ultimi aggiornamenti EcoStruxure Machine Expert.
oAvviare Machine Expert Installer per ottenere informazioni sulle nuove funzionalità disponibili per l'installazione.
oVisitare regolarmente anche il sito Web Schneider Electricwebsite per scaricare il firmware più aggiornato del dispositivo.
I situazioni particolari, è possibile che si verifichino problemi di compatibilità in relazione a questi aggiornamenti e di conseguenza è necessario adottare azioni specifiche per garantire la coerenza con il sistema esistente e i file del progetto per quanto riguarda i seguenti elementi:
oFile EcoStruxure Machine Expert creati con una versione EcoStruxure Machine Expert precedente, o versioni SoMachine e SoMachine Motion (progetti, archivi, esportazioni)
oVersioni del firmware dispositivo (controller, terminali HMI)
oSoftware associato (Vijeo-Designer)
Software EcoStruxure Machine Expert
Installando una nuova versione di EcoStruxure Machine Expert, sono disponibili nuove versioni dei componenti, che includono:
Componente |
Descrizione |
---|---|
Versione del compilatore |
Il compilatore è il software che converte il progetto nel codice binario che viene scaricato ed eseguito nel controller. Il compilatore viene usato per eseguire un'azione Compila, Compila tutto, Ricompila o Generare il codice in EcoStruxure Machine Expert. La versione del compilatore utilizzata è indipendente dalla versione di EcoStruxure Machine Expert e può essere definita selezionando: Progetto > Impostazioni progetto > Opzioni del compilatore Per impostazione predefinita viene selezionata la versione più recente del compilatore. |
Versione descrizione del dispositivo |
La descrizione del dispositivo definisce le proprietà di un dispositivo come la configurabilità, la programmabilità e le connessioni possibili con altri dispositivi. Quando si inserisce un dispositivo all'interno di un progetto, EcoStruxure Machine Expert utilizza la descrizione del dispositivo per definire le proprietà del dispositivo. La versione della descrizione del dispositivo è visualizzata nella scheda Informazioni dell'editor dei dispositivi. |
Versione della libreria |
Una libreria è un contenitore di elenchi di variabili, strutture dati (DUT), funzioni e blocchi funzione (POU) che possono essere utilizzati nei progetti. Le versioni delle librerie utilizzate in un'applicazione sono visibili in Gestore libreria. |
EcoStruxure Machine Expert crea due tipi di file di progetto:
Tipo di file |
Descrizione |
---|---|
*.project *.library |
La versione di un file di progetto/libreria EcoStruxure Machine Expert è determinata dalla versione del file dell'applicazione e dal profilo applicazione. Versione formato progetto: La versione del file dell'applicazione è definita dalla versione di EcoStruxure Machine Expert con cui è stato salvato questo file applicazione. Funziona come un contenitore che specifica il formato di memorizzazione per il contenuto dell'applicazione. Categoria di progetto: Definisce le versioni delle descrizioni dispositivo, le versioni delle librerie utilizzate, la versione del compilatore, il profilo di visualizzazione e le versioni degli stili di visualizzazione (vedere la sezione Visualizzazione della guida in linea di EcoStruxure Machine Expert). Il profilo dell'applicazione vale per le applicazioni del progetto/libreria. |
*.projectarchive |
È possibile creare un archivio del progetto utilizzando EcoStruxure Machine Expert e salvarlo nel PC come file *.projectarchive. Questo file contiene un progetto e può contenere file di informazioni relative al download, dispositivi referenziati, librerie referenziate, il profilo di visualizzazione e gli stili di visualizzazione. È possibile anche eseguire un download dell'origine per creare un archivio come file Archive.prj nel controller in uso. |
I seguenti elementi possono provocare problemi di compatibilità tra le versioni di EcoStruxure Machine Expert o SoMachine / SoMachine Motion:
Il firmware è il software integrato nel controller.
La versione della descrizione del dispositivo è visualizzata nella scheda EcoStruxure Machine Expert Logic BuilderImpostazioni comunicazione dell'editor dei dispositivi associato al controller.
Il software Vijeo-Designer permette di creare le proprie applicazioni HMI.
L'installazione di EcoStruxure Machine Expert include i file di installazione di Vijeo-Designer e può essere installata o aggiornata senza il software EcoStruxure Machine Expert, ma non può essere utilizzata senza il software EcoStruxure Machine Expert.
Per informazioni sulla compatibilità con Vijeo-Designer, fare riferimento alla sezione Compatibilità tra le versioni di EcoStruxure Machine Expert e Vijeo-Designer.