In EtherNet/IP, un dispositivo viene considerato destinazione quando è il destinatario di una richiesta di connessione per comunicazioni di messaggistica implicita o esplicita.
Vedere anche Origine
(device type manager) Classificato in 2 categorie:
oI DTMs dispositivo si collegano ai componenti della configurazione dei dispositivi di campo.
oCommDTMs si collegano ai componenti della comunicazione software.
Il DTM fornisce una struttura unificata per l'accesso ai parametri del dispositivo e la configurazione, il funzionamento e la diagnostica dei dispositivi. I DTMs possono essere una semplice interfaccia utente grafica per l'impostazione dei parametri dei dispositivi su un'applicazione altamente sofisticata che supporta l'esecuzione di calcoli complessi in tempo reale a scopo di diagnostica e manutenzione.
In EtherNet/IP, il dispositivo che avvia una connessione CIP per comunicazioni di messaggistica implicita o esplicita o che inizia una richiesta di messaggio per messaggistica esplicita non connessa.
Vedere anche destinazione
Una rete contenente dispositivi collegati a una porta di comunicazione specifica di un logic controller. Questo controller è visto come master dal punto di vista dei dispositivi.
(Tested Validated Documented Architectures) Proposte di sistemi di controllo basate su componenti Schneider Electric.Le TVDAs si riferiscono a un'ampia gamma di tipi di macchine e prendono in considerazione i requisiti di prestazione delle macchine, le limitazioni di installazione e i costi finali. Per ottimizzare lo sforzo di implementazione, ogni TVDA comprende un elenco dettagliato dei componenti, gli schemi di cablaggio e una guida di messa in servizio, nonché le applicazioni del controller e dell'HMI per i componenti di controllo del sistema.