Configurazione della linea seriale Modbus
Aggiunta di un dispositivo allo IOScanner seriale Modbus
Questa sezione descrive come aggiungere un dispositivo sul Modbus IOScanner.
Aggiunta di un dispositivo sul Modbus IOScanner
Per aggiungere un dispositivo sul Modbus IOScanner, selezionare Slave Modbus generico nel Catalogo hardware, trascinarlo nella Struttura dispositivi , sul nodo Modbus_IOScanner della Struttura dei dispositivi.
Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:
• Uso del metodo di trascinamento
• Uso del Menu contestuale o pulsante Più
NOTA: La variabile per lo scambio viene creata automaticamente in %IWx e %QWx della scheda Mappatura degli I/O master seriale Modbus.
Configurazione di un dispositivo aggiunto allo scanner degli I/O Modbus
Per configurare il dispositivo aggiunto su Modbus IOScanner, procedere nel seguente modo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella Struttura dei dispositivi, fare doppio clic su Slave Modbus generico. Risultato: viene visualizzata la finestra di configurazione. ![]()
|
2 |
Immettere un valore per l'Indirizzo slave del dispositivo (scegliere un valore da 1 a 247). |
3 |
Scegliere un valore per il Timeout risposta (in ms). |
Per configurare i canali Modbus, procedere nel seguente modo:
Per configurare il valore di inizializzazione Modbus, procedere nel seguente modo:
Per configurare Mapping I/O Master Modbus, procedere nel seguente modo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare clic sulla scheda Mapping I/O Master Modbus: ![]()
|
2 |
Fare doppio clic in una cella della colonna Variabile per aprire un campo di testo. Immettere il nome di una variabile o fare clic sul pulsante sfoglia [...] e scegliere una variabile con Accesso facilitato. |
3 |
Per ulteriori informazioni su Mapping I/O, vedere EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione. |
Questa tabella descrive i diversi tipi di accesso disponibili:
Funzione |
Codice funzione |
Disponibilità |
---|---|---|
Read Coils |
1 |
Canale Modbus |
Read Discrete Inputs |
2 |
Canale Modbus |
Read Holding Registers (impostazione predefinita per la configurazione del canale) |
3 |
Canale Modbus |
Read Input Registers |
4 |
Canale Modbus |
Write Single Coil |
5 |
Canale Modbus Valore di inizializzazione |
Write Single Register |
6 |
Canale Modbus Valore di inizializzazione |
Write Multiple Coils |
15 |
Canale Modbus Valore di inizializzazione |
Write Multiple Registers (impostazione predefinita per l'inizializzazione dello slave) |
16 |
Canale Modbus Valore di inizializzazione |
Read/Write Multiple Registers |
23 |
Canale Modbus |