Modifica del software installato
Modifica del software installato
Mediante la Modifica del software installato è possibile adattare singoli componenti del software installato.
Modifica del software installato
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Dopo aver avviato il programma di installazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un task. |
2 |
Selezionare l'opzione Modifica software installato. |
3 |
Nella sezione Seleziona prodotto, selezionare le opzioni seguenti: oProdotto: selezionare il prodotto installato. oVersione: selezionare la versione del prodotto installato. |
4 |
Selezionare Personalizza versione. |
5 |
Selezionare Sorgente: Online e fare clic su Avanti. NOTA: è inoltre possibile utilizzare una delle altre due opzioni, ma se è disponibile una connessione a Internet, la Sorgente preferita è Online per scaricare e installare il software direttamente dal server Schneider Electric. |
6 |
Procedere come descritto un Installazione del nuovo software (Online). |