Esempi

 

Esempi

Indicazioni generali

Gli esempi illustrano alcune possibilità di impiego tipiche del prodotto. Questo esempi sono finalizzati a offrire una panoramica generale, ma non rappresentano schemi di cablaggio completi.

Gli esempi qui descritti hanno solo scopo esemplificativo. In generale tali esempi hanno lo scopo di facilitare la comprensione dello sviluppo, del test, della messa in servizio e dell'integrazione della logica applicazione e/o del cablaggio dell'apparecchiatura associata con il proprio progetto nei sistemi di controllo. Gli esempi non sono destinati ad essere direttamente utilizzati sui prodotti che fanno parte di una macchina o di un processo.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non includere nella macchina o nel processo in uso le informazioni relative a cablaggio, programmazione o logica di configurazione, o i valori di parametrizzazione contenuti negli esempi senza aver prima testato l'intera applicazione in modo approfondito.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

L'uso della funzione di sicurezza STO contenuta in questo prodotto presuppone un'accurata pianificazione. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo Funzione di sicurezza STO ("Safe Torque Off").

Esempio di funzionamento mediante bus di campo

Il comando ha luogo mediante SERCOS 3.

Esempio di cablaggio

G-SE-0057006.1.gif-high.gif

 

1   ARRESTO DI EMERGENZA

2   Accessori per la messa in servizio