Collegamento del HMISCU a un PC
Collegamento del controller a un PC
Per trasferire, eseguire e monitorare le applicazioni con un cavo USB o Ethernet, collegare il controller a un computer in cui sia installata la versione minima di SoMachine e Vijeo-Designer 6.1 SP3 add-on.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Collegare il cavo di comunicazione al PC prima di collegarlo al controller. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Collegamento mediante porta USB mini-B
Collegare il cavo di trasferimento dati (BMXXCAUSBH018) alla porta USB per consentire il trasferimento dei dati dal computer all'unità.
TSXCNAMUM3P: questo cavo USB è adatto per collegamenti di breve durata, come gli aggiornamenti rapidi o il recupero dei valori dati.
BMXXCAUSBH018: messo a terra e schermato, questo cavo USB è indicato per i collegamenti di lunga durata.
NOTA: È possibile collegare al PC 1 solo controller alla volta.
Usare la porta di programmazione USB mini-B per collegare un PC con una porta host USB. Mediante un normale cavo USB, questo collegamento è idoneo per veloci aggiornamenti del programma o per connessioni di breve durata per effettuare la manutenzione e analizzare i valori dei dati. Non è idoneo per collegamenti di lunga durata, come la messa in servizio o il monitoraggio senza l'uso di cavi specialmente adeguati per ridurre gli effetti delle interferenze elettromagnetiche.
|
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE O FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA |
oPer i collegamenti non temporanei, utilizzare un cavo USB schermato fissato alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. oNon collegare più di un controller quando si utilizzano le connessioni USB. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
La figura mostra il collegamento USB a un PC:
Per collegare il cavo USB al controller, attenersi alla procedura seguente:
Passo |
Operazione |
---|---|
1 |
a Se si realizza un collegamento permanente con un cavo USB con la schermatura a terra, fissare saldamente il connettore schermato alla messa a terra funzionale (FE) o alla messa a terra di protezione (PE) del proprio sistema prima di collegare il cavo al controller e al PC. b Se si realizza un collegamento temporaneo mediante un cavo USB non messo a terra, procedere al punto 2. |
2 |
Collegare il connettore del cavo USB al PC. |
3 |
Collegare il connettore mini del cavo USB al connettore USB del controller. |
Collegamento mediante porta Ethernet
È anche possibile collegare il controller a un PC tramite un cavo Ethernet.
La figura mostra il collegamento Ethernet a un PC:
Passo |
Operazione |
---|---|
1 |
Collegare il cavo Ethernet al PC. |
2 |
Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet del controller. |