La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Comandi del menu Finestra

 

Comandi del menu Finestra

Panoramica

oAncora

oMobile

oNascondi

oEditor successivo

oEditor precedente

oRiquadro successivo

oRiquadro precedente

oPassa alla prima vista parziale / Passa alla seconda vista parziale

oChiudi editor

oChiudere tutti gli editor

oChiudi tutti gli editor tranne questo

oChiudi tutti gli editor delle applicazioni inattive

oSeleziona oggetto nel navigatore

oSeleziona oggetto padre nel navigatore

oNuovo gruppo di schede orizzontali

oNuovo gruppo di schede verticali

oReimposta layout finestre

oFinestra <n>

oFinestra...

Ancora

È possibile utilizzare il comando Finestra > Ancora per ancorare una finestra precedentemente disancorata mediante un comando Mobile e quindi posizionata come finestra mobile sullo schermo.

Per informazioni generali sulla disposizione di finestre e viste, vedere la descrizione relativa alla personalizzazione dell'interfaccia utente .

Mobile

È possibile utilizzare il comando Finestra > Mobile per sbloccare una finestra correntemente ancorata (parte fissa della cornice interfaccia utente). La finestra diventa mobile e può essere posizionata in un qualsiasi punto dello schermo. Per ancorare una finestra mobile, utilizzare il comando Ancora.

Per informazioni generali sulla disposizione di finestre e viste, vedere la descrizione relativa alla personalizzazione dell'interfaccia utente.

Nascondi

È possibile utilizzare il comando Finestra > Nascondi per nascondere una finestra. La finestra viene rappresentata da una scheda sul bordo dell'interfaccia utente. Sarà visibile solo se si fa clic su di essa.

Il comando corrisponde all'uso del pulsante di ancoraggio nell'angolo superiore destro di una finestra.

Per informazioni generali sulla disposizione di finestre e viste, vedere la descrizione relativa alla personalizzazione dell'interfaccia utente.

Editor successivo

Scorciatoia predefinita: CTRL + F6

Se vi sono più finestre di editor aperte, è possibile utilizzare il comando Finestra > Editor successivo per passare dalla finestra corrente alla finestra successiva. Si tratta della finestra rappresentata con la scheda a destra della finestra attiva.

Per informazioni generali sulla disposizione di finestre e viste, vedere la descrizione relativa alla personalizzazione dell'interfaccia utente.

Editor precedente

Scorciatoia predefinita: MAIUSC + CTRL + F6

Se vi sono più finestre di editor aperte, è possibile utilizzare il comando Finestra > Editor precedente per passare dalla finestra corrente alla finestra precedente. Si tratta della finestra rappresentata con la scheda a sinistra della finestra attiva.

Per informazioni generali sulla disposizione di finestre e viste, vedere la descrizione relativa alla personalizzazione dell'interfaccia utente.

Riquadro successivo

Scorciatoia predefinita: F6

È possibile utilizzare il comando Finestra > Riquadro successivo in una finestra con 2 o più riquadri per passare al riquadro successivo.

Esempio: se si apre un oggetto in una vista editor ST e si posiziona il cursore nella parte dichiarazione, con Riquadro successivo diventa attiva la parte implementazione.

Confrontare con Riquadro precedente.

Per informazioni generali sulla disposizione di finestre e viste, vedere la descrizione relativa alla personalizzazione dell'interfaccia utente.

Riquadro precedente

Scorciatoia predefinita: CTRL + F6

È possibile utilizzare il comando Finestra > Riquadro precedente in una finestra con 2 o più riquadri per passare al riquadro precedente.

Esempio: se si apre un oggetto in una vista editor ST e si posiziona il cursore nella parte implemen­tazione, con Riquadro precedente diventa attiva la parte dichiarazione.

Confrontare con Riquadro successivo.

Per informazioni generali sulla disposizione di finestre e viste., vedere la descrizione relativa alla personalizzazione dell'interfaccia utente.

Passa alla prima vista parziale / Passa alla seconda vista parziale

Scorciatoia predefinita: ALT + F6

I comandi Finestra > Passa alla prima vista parziale / Passa alla seconda vista parziale permettono di mostrare e nascondere la vista dichiarazioni. Sono disponibili se il cursore è posizionato nell'editor di uno dei seguenti oggetti:

oPOU

oTransizione

oMetodo

oMetodo accessorio Get di una proprietà

oMetodo accessorio Set di una proprietà

oVisualizzazione

Per rendere visibile una vista nascosta, eseguire di nuovo il comando, fare clic sul pulsante di commutazione oppure trascinare la linea di separazione.

Pulsante

Descrizione

G-SE-0056572.1.gif-high.gif

 

 

Fare clic su questi pulsanti sulla linea di separazione come alternativa ai comandi per commutare tra le viste.

Chiudi editor

Scorciatoia predefinita: CTRL + F4

Il comando Finestra > Chiudi editor è disponibile nel menu contestuale quando si posiziona il cursore sul titolo della scheda di una finestra dell'editor. Consente di chiudere la finestra.

Chiudere tutti gli editor

Il comando Finestra > Chiudere tutti gli editor consente di chiudere tutte le finestre degli editor aperte.

Chiudi tutti gli editor tranne questo

Il comando Finestra > Chiudi tutti gli editor tranne questo è disponibile nel menu contestuale quando si posiziona il cursore sul titolo della scheda di una finestra dell'editor. Questo comando chiude tutte le viste dell'editor tranne la vista corrente.

Chiudi tutti gli editor delle applicazioni inattive

Il comando Finestra > Chiudi tutti gli editor delle applicazioni inattive consente di chiudere tutte le viste degli editor che visualizzano un oggetto direttamente assegnato a un'applicazione non attiva. Le viste editor degli oggetti in pool restano aperte.

Seleziona oggetto nel navigatore

Il comando Finestra > Seleziona oggetto nel navigatore è disponibile se è aperta almeno una vista editor. È inoltre disponibile nel menu contestuale della scheda editor.

Per impostazione predefinita, la selezione della navigazione si adatta automaticamente all'editor attivo. Eseguendo questo comando, la selezione del cursore passa sull'oggetto nel navigatore, in base all'editor attivo.

Seleziona oggetto padre nel navigatore

Il comando Finestra > Seleziona oggetto padre nel navigatore è disponibile se vi è almeno una vista editor aperta. È inoltre disponibile nel menu contestuale della scheda editor.

Per impostazione predefinita, la selezione della navigazione si adatta automaticamente all'editor attivo. Eseguendo questo comando, la selezione del cursore passa sull'oggetto superiore nel navigatore, in base all'editor attivo.

Nuovo gruppo di schede orizzontali

Il comando Finestra > Nuovo gruppo di schede orizzontali è disponibile se più viste dell'editor sono disposte in schede.

La finestra della scheda attiva viene collocata in un nuovo gruppo di schede separato, sotto quello esistente. (Finestra attiva significa la finestra in cui si trova il cursore).

Se si apre un ulteriore oggetto, ossia un'ulteriore vista dell'editor, questo verrà aggiunto al gruppo di schede che contiene la finestra attiva.

Confrontare con Nuovo gruppo di schede verticali.

Per informazioni generali sulla disposizione di finestre e viste, vedere la descrizione relativa alla personalizzazione dell'interfaccia utente.

Nuovo gruppo di schede verticali

Il comando Finestra > Nuovo gruppo di schede verticali è disponibile se più viste dell'editor sono disposte in schede.

La finestra della scheda attiva viene collocata in un nuovo gruppo di schede separato, a destra di quello esistente. (Finestra attiva significa la finestra in cui si trova il cursore).

Se si apre un ulteriore oggetto, ossia un'ulteriore vista dell'editor, questo verrà aggiunto al gruppo di schede che contiene la finestra attiva.

Confrontare con Nuovo gruppo di schede orizzontali.

Per informazioni generali sulla disposizione di finestre e viste, vedere la descrizione relativa alla personalizzazione dell'interfaccia utente.

Reimposta layout finestre

Il comando Finestra > Reimposta layout finestre consente di ripristinare tutte le viste aperte alle posizioni di ancoraggio predefinite. Prima di eseguire la reimpostazione, viene visualizzata una richiesta di conferma.

Per informazioni generali sulla disposizione di finestre e viste, vedere la descrizione relativa alla personalizzazione dell'interfaccia utente.

Finestra <n>

Per ciascuna vista dell'editor aperta, il menu Finestra contiene un comando denominato <objectname>, mediante il quale è possibile rendere attiva la finestra. Dopo il nome oggetto, viene aggiunto (Offline) per le viste offline e vengono aggiunti (Impl) o <instance path> per le viste dei blocchi funzione.

Per informazioni generali sulla disposizione di finestre e viste, vedere la descrizione relativa alla personalizzazione dell'interfaccia utente.

Finestra...

Il comando Finestra > Finestra... consente di aprire la finestra di dialogo Finestra che elenca tutte le viste definite dell'editor, utilizzate per modificare gli oggetti.

Per attivare una finestra, selezionare la rispettiva voce e fare clic sul pulsante Attiva.

Per chiudere una o più finestre, selezionare le rispettive voci e fare clic sul pulsante Chiudi finestra. È consentita la selezione multipla.

Chiudi chiude la finestra di dialogo.

Per informazioni generali sulla disposizione di finestre e viste, vedere la descrizione relativa alla personalizzazione dell'interfaccia utente.