DWORD_AS_WORD: Suddividere la parola doppia in due parole
Questa figura mostra il diagramma pin del blocco funzione DWORD_AS_WORD:
Il blocco funzione DWORD_AS_WORD converte un valore di ingresso di tipo dati DWORD in uscite superiori e inferiori di tipo WORD.
La doppia parola di ingresso i_dwIput è suddivisa in due parole, parole superiori q_wHigh e parole inferiori q_wLow.
Descrizione del pin di ingresso
Questa tabella descrive i pin di ingresso del blocco funzione DWORD_AS_WORD:
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
i_dwIput |
DWORD |
Valore di ingresso Intervallo: 0...4294967295 |
Questa tabella descrive i pin di uscita del blocco funzione DWORD_AS_WORD:
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
q_wLow |
WORD |
Valore di uscita parola inferiore Intervallo: 0...65535 |
q_wHigh |
WORD |
Valore di uscita parola superiore Intervallo: 0...65535 |