Frequency_TO_Period: Calcolare il periodo della frequenza prestabilita
Questa figura mostra il diagramma pin della funzione Frequency_TO_Period:
La funzione Frequency_TO_Period converte il valore di frequenza (Hertz) di tipo REAL in un valore temporale. Il risultato è di tipo TIME.
Il periodo viene calcolato con una frequenza prestabilita. La frequenza viene impostata nel pin i_rIput nel formato di dati REAL. Il valore temporale equivalente viene restituito nel pin Frequency_TO_Period nel formato di dati TIME.
Periodo = 1 / Frequenza
NOTA: Se l'ingresso non rientra nell'intervallo precedente, l'uscita è zero.
Descrizione del pin di ingresso
Questa tabella descrive i pin di ingresso della funzione Frequency_TO_Period:
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
i_rIput |
REAL |
Frequenza di ingresso 0,0...1000,0 Hz |
Questa tabella descrive i pin di uscita della funzione Frequency_TO_Period:
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Frequency_TO_Period |
TIME |
Periodo dell'ingresso di frequenza. 0...4294967295 ms |