SetBitTo: Impostazione/Reset di un Bit
Questa figura mostra lo schema dei pin del blocco funzione SetBitTo:
La funzione SetBitTo imposta/resetta (a seconda dell'impostazione) un bit specificato dal bit nell'ingresso DWORD prestabilito. I bit vengono conteggiati dal basso verso l'alto iniziando da 0.
L'intervallo valido va da 0 a 31.
Descrizione dei pin di ingresso
Questa tabella descrive i pin di ingresso della funzione SetBitTo:
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
i_dwIput |
DWORD |
Valore d'ingresso Intervallo: 0 - 4294967295 |
i_iPos |
INT |
Posizione dei bit Campo: 0 - 31 |
i_xSet |
BOOL |
TRUE: Impostare FALSE: reimposta. |
Questa tabella descrive i pin di uscita della funzione SetBitTo:
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
SetBitTo |
DWORD |
Valore d'uscita Intervallo: 0 - 4294967295 |
Se l'ingresso i_iPos non rientra nell'intervallo consentito, l'ingresso verrà interpretato in modalità modulo.