根据 IEC 标准,%IW 表示输入字寄存器(例如,模拟量输入类型的语言对象)。
根据 IEC 标准,%QW 表示输出字寄存器(例如,模拟量输出类型的语言对象)。
控制系统的标准 IEC 61131-3 所支持的五种逻辑或控制语言中的其中一种语言。功能块图是面向图形的编程语言。它可以与一系列网络搭配使用,其中每个网络均包含框和连接线路的图形结构,该图形结构表示逻辑或算术表达式、功能块的调用、跳转或返回指令。
由程序寻址和修改的存储器单元。
采用 8 位格式编辑的类型,范围从十六进制 00 到十六进制 FF。
在 EtherNet/IP 中,目标是指接收隐式或显式报文通讯连接请求的设备。
另参见起点
此网络中包含连接至可编程控制器特定通讯端口的设备。此控制器被视为设备的主站。
在 EtherNet/IP 中它指发起 CIP 连接以进行隐式或显式报文通讯,或者发起消息请求以获取无连接显式报文的设备。
另参见目标
用于表示通道的通讯状态的变量。
用于表示 Modbus IO 扫描器请求和从站响应之间的最长时间(以毫秒为单位)。
已发送 Modbus 请求的轮询间隔。
Altivar 驱动器的型号前缀(例如,ATV312 是指 Altivar 312 变速驱动器)。
(连续功能图)一种基于功能块图语言的图形编程语言(IEC 61131-3 标准的扩展),工作原理与流程图类似。但是,不可以使用网络并对图形元素进行任意定位,允许反馈回路。每个功能块的输入位于左侧,输出位于右侧。可以将功能块输出链接到其他功能块的输入以创建复合表达式。
(公共工业协议)在网络应用层实施 CIP 后,该协议可以与其他基于 CIP 的网络进行无线通讯,而不考虑协议。例如,如果在 Ethernet TCP/IP 网络的应用层中实施 CIP,则可以创建 EtherNet/IP 环境。同样,如果在 CAN 网络的应用层中实施 CIP,则可以创建 DeviceNet 环境。在这种情况下,EtherNet/IP 网络上的设备可以通过 CIP 桥接器或路由器与 DeviceNet 网络上的设备进行通讯。
(动态主机配置协议)BOOTP 的高级扩展。DHCP 虽然较为高级,但是 DHCP 和 BOOTP 可以通用。(DHCP 可以处理 BOOTP 客户端请求。)
(device type manager) 分为两个类别:
o连接到现场设备配置组件的设备 DTMs。
o连接到软件通讯组件的 CommDTMs。
DTM 提供了用于访问设备参数,以及配置、操作和诊断设备的统一结构。从用于设置设备参数的简单图形用户界面到用于诊断和维护目的而执行复杂实时计算的高度复杂的应用程序都属于 DTMs。
(电子数据表)例如,包含设备的属性(如参数和设置)的现场总线设备描述文件。
(功能块)用于整合一组编程指令以执行特定和规范化操作(如速度控制、间隔控制或计数)的实用编程机制。功能块可以包含配置数据和一组内部或外部操作参数,通常是一个或多个数据输入和输出。
(快速设备更换):设备支持的服务,方便更换无法工作的设备。
(指令列表)以某种语言编写的程序,包括由控制器按顺序执行的一系列基于文本的指令。每个指令均包括一个行号、一个指令代码和一个操作数(请参阅 IEC 61131-3)。
程序集是网络设备与可编程控制器之间交换的数据块。Input Assembly 通常包含来自从站或目标设备的状态信息,主站或发起者将读取这些信息。
(整数)以 16 位格式进行编码的整数。
(梯形图)控制器程序指令的图形表示,其中包括控制器按顺序执行的一系列梯级中的触点、线圈和块符号(请参阅 IEC 61131-3)。
(介质访问控制地址)与特定硬件设备关联的唯一 48 位编号。在生产网卡或设备过程中,需要为每个网卡或设备编入一个 MAC 地址。
(开放式 DeviceNet 供应商协会)为以 CIP(EtherNet/IP、DeviceNet 和 CompoNet)为基础构建的系列网络技术提供支持。
程序集是网络设备与可编程控制器之间交换的数据块。Output Assembly 通常包含主站或起点发送给从站或目标设备的命令。
(程序组织单元)源代码的变量声明和相应的指令集。POUs 有助于简化软件程序、功能和功能块的模块化重用。经过声明后,POUs 便可相互使用。
用于为Ethernet定义的网络电缆的 8 针连接器的标准类型。
(请求的数据包时间间隔)扫描器请求的循环数据交换之间的时间周期。EtherNet/IP 设备以扫描器分配给它们的 RPI 指定的速率发布数据,并以等于 RPI 的周期从扫描器接收消息请求。
(结构化文本)一种包括复杂的语句和嵌套指令(如迭代循环、条件执行或功能)的语言。ST 符合 IEC 61131-3
(Underwriters Laboratories)一家进行产品测试和安全认证的美国组织。