修改已安装的软件

 

修改已安装的软件

概述

来源修改已安装的软件,您可以调整所安装的软件中的具体组件。

修改已安装的软件

步骤

操作

1

启动安装程序之后,会显示选择一个任务对话框。

2

选择选项修改已安装的软件

3

选择产品部分中,选择以下选项:

o产品:选择安装产品。

o版本:选择安装产品的版本。

4

选择自定义版本

5

选择来源在线,然后单击下一步

注意: 您可以使用另外两个选项中的一个,但如果有网络连接可用,首选的来源在线,它能够用于直接从 Schneider Electric 服务器下载并安装软件。

6

按照安装新软件(在线)中所述那样继续操作。